欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

恒定负载弹簧

  • 2020.03.24 21:58:07
  • 米思米
  • 4255

 何谓恒定负载弹簧

   即以恒定曲率弯曲制成的长型板式弹簧,在直线方向上拉伸时产生的返回力(负载)为恒定值,与行程无关.

 特点

· 达到最大负载后,无论如何拉伸行程,负载都保持恒定。(滚轮转动1/2圈后,达到最大输出)

· 普通的线形弹簧被拉回时,需要占用其自身的空间。但是,恒定负载弹簧即使是长行程类型也可收纳于小径滚轮上,不会占用空间。

恒定负载弹簧 

 使用方法

1. 恒定负载弹簧被设置于滚轮上,并在其端部安装了副板。使用时,将有导向轴穿过滚轮的结构部分当作一端,将副板当作另一端使用。

2. 利用副板上的安装孔,使用螺丝进行安装。

3. 请将主体侧固定,拉出副板(图1),或者将副板固定,拉出主体侧(图2)后使用。

4. 输出不够时,请使用多个弹簧。

恒定负载弹簧 

 注意事项

1. 虽然是卷绕于滚轮上,但内端并未固定。因此,如果拉伸到规定行程以上,则弹簧部有可能从滚轮脱落,造成危险。

2. 没有刚好符合所需负载的弹簧时,请选择高一级的负载,并在对象负载上增加平衡块等进行调整。

3. 行程仅有500mm,1000mm,1500mm等3种类型,但是,只要在行程范围内,即使有多余的长度,也完全不会妨碍弹簧的使用和弹簧的特性。

4. 耐用次数如规格表所示。以伸缩(往返)为1次。如果超过耐用次数,则负载会降低,弹簧表面会出现局部裂纹。
    如果在这种状态下继续使用,则会造成危险。成对使用时,两个弹簧的使用寿命将同时达到极限,所以请同时进行更换。

 安装注意事项

1. 弹簧部请勿接触到其它构造物。

2. 拉出方向应与轴方向垂直。

3. 收缩时,副板请勿接触到弹簧部。

4. 通常安装设置时,弹簧部应在水平方向拉出,并且注意弹簧部不应该有变形(弯曲)。

5. 滚轮和导向轴转动不畅时,将对弹簧部施加不合理的力,导致质量劣化。

6. 使用支架时,请按图3所示那样从上方拉出使用。如果按图4所示那样从下方拉出使用,则弹簧部有可能与支架接触,导致垃圾等异物卷入弹簧部,造成弹簧部老化。

恒定负载弹簧

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities